브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is CSPN Certificate and which product are certified
CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) is a cyber security certification currently used
in the country of France. A product with CSPN certification can withstand a cyber attack driven by
2mmth of skilled hackers.

The M580 platform is CSPN-certified. BMEP58 CPU V2.20 or later & BMENOC0301/ BMENOC0311 V2.11 or later are certified.
Contact your local customer care center for more information.