브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATV340 have programmable logic functions like the ATV32 and ATV320?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Wondering if the ATV340 drives have programmable logic functions, like the ATV32 and ATV320?

Product Line:
ATV 340

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
The ATV32 and ATV320 have logic functions that you can program via SoMove.  The ATV340 is configured like the ATV630 and the ATV930, so the answer is No, there is no internal logic.