브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to configure one port on the HMIGTU to communicate with a PLC on one subnet, and the other port to communicate to a PLC on a different subnet?
Issue:
Can the HMIGTU communicate to devices on two different subnets?

Product Line:
HMIGTU

Resolution:
It is possible for an Magelis HMIGTU (HMIG3U or HMIG5U) to communicate to two PLC's on a different subnets.

I have attached a screen capture on how you would configure Vijeo Designer.  The Runtime will automatically route the device to the Ethernet port on the correct subnet.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
HMIGTU_Different Subnet comm.jpg [106.36 KB]