브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is a BMEAHI/BMEAHO card only configurable with DHCP in a M580 architecture?
Issue

Is a BMEAHI0821 card only configurable with DHCP in a M580 architecture?

Product Line

BMXEAHI0821

Resolution

The FDR (faulty device replacement) functionality is a feature used by CPU/NOC to assign the same IP and configuration to a new BMEAHI0821 module when replacing a faulty one on the same rack/slot. The module gets its IP only via DHCP (dynamic host configuration protocol) and configuration is transferred from the FDR server of the CPU or NOC.