브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Which types and sizes of wires can be connected to the PRA90047 terminal?
In the PRA90047 it is possible to mount the following wires:
- from 0.5mm2 to 4mm2 - solid, flexible or flexible with ferrule.
- from 0.5mm2 to 6mm2 - solid or flexible (without ferrule).