브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Freq. inverter ATV Process on Profinet network. How read/write more than 8 PZDs? The SoMove Eth/IP scanner displays the max of 8
YEs, it is possible to map up to 16 input and 16 output PZDs on profinet, profile 107. Somove does not show profinet mapping variables. Variables have to be mapped in PLC profinet configuration.
Eth/IP scanner shows mapping for eth/ip communication, but if you use profinet, then whatever variables are seen in ethernet IP scanner they are irrelevant. Somove shows a kind of default scanner prepared for eth IP.
Tested in TIA portal v 15, S7-1500, ATV930.