브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why is the Local/Remote selection not showing up under the R1 selection table in the IO relay configuration?
Issue:
The Local/Remote configuration on IO Relay.

Product Line:
ATV630 and ATV930

Environment:
All

Cause:
They want the R1 relay to show Local or Remote status

Resolution:
Check your firmware version it needs to be version V1.6IEXX or above for this feature to be available.