브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the VW3A1101 keypad compatible with the ATV320 Drive?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
VW3A1101 keypad compatibility with ATV320

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Compatibility

Resolution:
Yes, the ATV320 drive is fully compatible with the VW3A1101 keypad.
You can also utilize the OPEN / SAVE AS functions to upload / download from one ATV320 to another as long as the part numbers and firmware matches.