브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does EcoStruxure Operator Terminal Expert (formerly known as Vijeo XD) have an OPC-UA Client driver?
Issue:
Looking for the ability to connect via OPC-UA Cient driver with a Magelis HMI.

Product Line:
Vijeo XD, EcoStruxure Operator Terminal Expert

No, EcoStruxure Operator Terminal Expert (formerly known as Vijeo XD) does not have an OPC-UA Client driver.

NOTE: The EcoStruxure Operator Terminal Expert does have an OPC-UA Server that can be enabled.