브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Do we offer a NEMA 3R flange kit on the ATV600 and ATV900 process drives?
Issue:
Are the NSYPTDS5 Flange kits NEMA 3R rated?

Product Line:
NSYPTDS5

Environment:
All

Cause:

Resolution:
Flange kit  NSYPTDS5 + ATV630/ATV930 drive association has not been approved to be NEMA but has qualified to be IP55 only conforming too IEC standards.