브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Variable speed drive Altivar ATV340: Default/ fallback Motor Speed After Communication Control is lost

It is possible to configure fallback function. It is the speed that will be applied to the motor when communication is lost.
How to configure it?


For modbus RTU communication :

In fieldbus monitoring set SLL=fallback speed and LFF=xx Hz (fallback speed).
Modbus timeout is set in parameter TTO

For embedded ethernet (ATV340...E) :
ETHL = fallback speed, LFF = xx Hz (fallback speed)

For other type of communication search associated setting in Somove software, in section : Error / warning handling - Communication module
or via VW3A1111 keypad connected to ATV340, search associated setting in the same section Error / warning handling - Communication module

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
FallBack.jpg [273.74 KB]