브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Harmony XB5 plastic Range - From when was the green plastic nut fitted is our products ?
It is used since week 06 of 2018.

This nut is fitting the XB5 pushbuttons which are concerned by the robustification following the Harmony + launching.