브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How many Modbus TCP server paths does a BMENOC0301 and BMENOC0311 support?
Issue
How many Modbus TCP server paths are supported by a BMENOC0301 and BMENOC0311?

Product Line
BMENOC0301
BMENOC0311


Resolution
With firmware versions 2.08 and higher, BMENOC0301’s and BMENOC0311’s now support a maximum of 64 simultaneous Modbus TCP connections on its server path.

Previous firmware versions supported 32 Modbus TCP connections on its server path.


This information can be found in the BMENOC03x1 Firmware History documentation for firmware version 2.08.