브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Magelis is showing the error "Incompatible version of communication system data file"
Issue:
Magelis is showing the error "Incompatible version of communication system data file"

Product Line:
Vijeo Designer, Magelis HMI, XBTGT, XBTGK, HMIGTO, HMIGK, HMIGTU, HMISTU, HMSTO

Resolution:
This error occurs when the Vijeo Designer on the development PC has been installed incorrectly. Please reinstall the Vijeo Designer and then re-download to the HMI.