브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How many BMXNOR0200 module we can have with Modicon M340 CPU
The maximum Ethernet port for M340 CPU system is 3 including the port on PLC. Therefore, a maximum of two BMXNOR0200 modules
can be inserted in a M340 system.