브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do you perform a Factory reset on the ATV12 drives?
Issue:
ATV12 back to factory configuration

Product line:
Altivar 12, ATV12

Environment:
all

Cause:
n/a

Resolution:
Navigate to the ConF menu using the dial. Push the Enter button (the dial is the Enter button). Scroll down to FCS and push Enter.
The display should say nO. Change the dial to InI. Push and hold the Enter button for 2-3s. The display will change back to nO when completed.

Note: A factory reset cannot be completed when the drive is running. The drive must be stopped.