브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the ATV320 be set to maintain running speed if the Modbus communication is lost?

Issue:
Maintain running speed on the ATV320 even if the Modbus communication is lost.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Configuration

Resolution:
Yes this can be done.
Parameter SLL in the Com Fault Management menu and can be used to modify the behavior of the VFD after a communication interruption: including the option to run at the last commanded frequency or to run at a fixed (fallback) speed.

Care must be taken to ensure safe operation of the equipment...see the drive programming manual for details.
somove

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
카테고리:
자세히 알아보기
카테고리: