브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to activate the Site Manager with Vijeo Designer runtime
The HMI RunTime includes the SiteManager software if the hardware target supports it.
To activate this feature in Vijeo Designer target:
Enter offline mode, click "Main Unit Settings / Remote Viewer Settings", then select "SiteManager Embedded".
  • In order to start the SiteManager software, set "Remote Management"/"Access Control" to "Enable"
  • In order to stop the SiteManager software, set "Remote Management"/"Access Control" to "Disable"