브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can plugging and unplugging of Ethernet cables from ports of BMENOC0301 and BMENOC0311 module can generate events which are logged in syslog server.
Yes it is possible to log the following events from BMENOC0301 and BMENOC0311 module to syslog server

1. Ethernet port link status
2. RSTP Topology change
3. FTP Login successful or denied
4. TCP Connection denied due to Access Control List
5. ENOCs Start, Stop, Run