브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What actions should be taken if a Unity Momentum PLC exhibits an EC10 or EC00 crash error?

Issue
This resolution explains what actions to take if a Unity Momentum PLC exhibits an EC10 or EC00 crash error.


Product Line
171CBU78090
171CBU98090
171CBU98091


Resolution
The Unity Momentum PLC crash error ‘EC10’ or 'EC00' in %SW124 is resolved by upgrading to firmware versions 2.00 or higher and then reload the program.

It is highly recommended to upgrade to the latest released firmware version.