브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
A-RUN_PRIM / B - RUN STBY / TASK OVERUN is Displayed in Status Bar while Connected to M580 HSBY CPU 6040 Unity 13 XLS However %S19 is set to Zero
When FAST task is created and there is no section in FAST task, then TASK OVERRUN is displayed

you can either Delete FAST task if it's not used. or at least create  one section with very simple logic to avoid this error