브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the ATV320 24Vdc logic input loading?
Issue:
What is the consumption on the ATV320 digital inputs?

Product Line:
ATV320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
Calculating external power supply requirements

Resolution:
The ATV320 digital inputs, DI1 thru DI6, consume 7mA each.  The STO input consumes 16mA.