브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to save the active configuration in one of the 3 backup slots of the Webserver? Is all configuration data saved?
  • Yes, all data can be saved in one of the 3 backup memory slots of the HU250 memory.
  • The T300 configuration uploaded into the product or saved externally is a compressed tar.gz filetype. This file contains the complete equipment configuration, including SC150 settings and  system parameters (IP address, modem parameters, etc.). But it excludes SC150 IP addresses, user parameters and RBAC access rights which are stored into the rights management tool (SAT).
  • Please see the attached file for an excerpt from the T300 user manual for details.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
T300_config_Management.pdf [895.17 KB]