브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a way to make my ATV212 run a particular speed without a speed reference being given?
Issue:
Is there a way to make my ATV212 run a particular speed without a speed reference being given?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Need to run the drive without a speed reference

Resolution:
Yes, set the drive's Lower Limit to the desired speed. The drive will run at that speed (assuming there are no conflicts with preset speeds or Upper Limit) when given a run command.