브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to install and connect an IFE module and TRV00210 units [Video]
Resolution:
Install IFE module on din mount. Ensure that the back connector lines up with that of the connect on the din rail.
Install TRV00210 units similar to that of the IFE module, ensuring that the connectors are all aligned.
Supply power to the din rail. To verify correct installation, the units’ LEDs will indicate and flash.

The objective of this video is to provide guidance for installing an IFE module with TRV00210 units on a din mount