브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I transfer programming from an ATV32 or ATV320 while function blocks are running?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Can I transfer files from an ATV320 while function blocks are running?

Product Line:
Altivar 32, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Need to transfer programming from one drive to another

Resolution:
No, programming cannot be saved or transferred while function blocks are running.
The function block programming must be stopped before the transfer.