브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where do I find the Coil voltage on the Tesys D 3 Pole AC Contactor?

Article available in these languages: 그리스어

On the Tesys D 3 Pole AC Contactor you will find the coil voltage marked at the top, behind the Power terminals of the Contactor, for example U7, 240V 50/60 Hz

For the DC Version, the coil voltage is marked on the front of the Contactor. Hence it has got complete part number for the Contactor on the front, for example: LC1D25BD for 24V DC Coil.