브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video : How to configure the Advanced Generic EDS DTM to the BEMNOS0300?
Issue
How to configure the Advanced Generic EDS DTM to the BMENOS0300?

Product Line
Modicon M580, BMENOS0300, EcoStruxure Control Expert (formerly Unity Pro)

Environment
Unity Pro v12, BMENOS0300,  BMEP581020 v2.50

Resolution
The BMENOS0300 has a 16 Byte DDT, which you can interrogate to diagnose the status of the module and this is shown on this video.