브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATV320 drive have pump control parameters?
Issue:
Are there pump control parameters in the ATV320 drive?

Product Line:
ATV320 drives

Environment:
Pump Control parameters

Cause:
n/a

Resolution:
The ATV320 has PID parameters, but not pump control.  For Pump Control parameters, would suggest the ATV630 drive.