브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?
Issue:
Looking for the power consumption rating (watts) for the control voltage, of the ATS48?

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Documentation

Resolution:
ATS48D17Y to ATS48C17Y- 30 W
ATS48C21Y to ATS48C32Y- 50 W
ATS48C41Y to ATS48M12Y- 80 W