브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the difference between the ATV212, SFLEX and SFD part numbers?
Issue :
Wants to know the difference between the ATV212, S-FLEX and SFD part numbers?

Product Line :
Altivar Machines, Altivar 212, S-Flex

Environment :
All models and serial numbers

Resolution :
S-Flex is the enclosed version of the ATV212 part number. S-Flex part number begin with SFD212, and the end of this part number will indicate HP, Voltage and modifications.