브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to activate DC injection braking [DC INJECTION]- dCI in ATV71 - ATV61 drive?
Hello,

DC injection braking is activated through below parameters

- Stt [Type of stop] = [DC injection] (dCI): DC injection stop ---> when you apply stop command the DC injection braking is active.

- dCI [DC injection assign.] = LI1 to LIx ---> The DC Breaking is activated when you give this assigned Logic input LIx - When you apply this logic input (if assigned) it will apply DC injection breaking.

Please refer the programming manual extract for the related parameter setting.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV71-ATV61 DC injection Braking.pdf [108.18 KB]