브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is an internal fault option (INF6) error on an ATV320 drive?
Issue:
Internal fault option (INF6) error on an ATV320 drive.

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All

Cause:
Installed option card is not recognized by VFD.

Resolution:
• Check the reference and compatibility of the option.  Replace option card if faulty.
• Check that the option is well inserted into the ATV320.