브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do you clear fault code EPF1 on the Altivar ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Clearing EPF1 on the Altivar ATV61 and ATV71

Product Line:
ATV61
ATV71

Environment:
ALL

Cause:
Wiring / Programming

Resolution:
EPF1 indicates an external device has triggered the drive to trip.
d

This is normally an external signal connected to a logic input on the drive and programmed in Menu 1.8: Fault Management.
s
A Power Cycle is required to reset the error, once the correct signal is restored.
Commanding a Fault reset via the logic inputs, the keypad, or over serial communication will not clear EPF1.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
카테고리:
자세히 알아보기
카테고리: