브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why is the SoMachine Gateway can detect the HMIG5U2 via Ethernet but not with a USB connection (XBTZG935 and MiniUSB)?
Issue
Why is it that the SoMachine Gateway (Controller Selection tab) can detect the HMIG5U2 via Ethernet but not with USB cable (XBTZG935 and Mini USB)?
Same question for EcoStruxure Machine Expert and the HMIG5U22.

Product Line
SoMachine
EcoStruxure Machine Expert
HMIG5U2, HMIG5U22

Resolution
This behavior is normal.
All the HMIs with Windows OS bases (iPC, HMIG5U/G5U2/HMIG5U22, etc..) support SoMachine/MachineExpert protocol only through the Ethernet port.
They do not support the SoMachine/MachineExpert protocol through the USB port.