브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the real Starting time of ATS01 , ATS130 Altistart softstarters in relation to the Front Potentiometers settings?

ATS01, ATS130 has very simple logic for limiting starting current and so there are no exact values of starting time. The starting ramps are not fully controlled like in ATS22 or ATS480.
See attached resolution to know the influence of setting on starting current and time. Although it was written for ATS01, it is applicable for ATS130 as well.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Sol075 - ATS01 Start time and Initial voltage setting.pdf [280.15 KB]