브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the acceptable tolerance for the strip length of a cable to be connected to the EverLink cable connectors of the Compact NSXm?
For a correct installation of the wires to the EverLink cable connectors of Compact NSXm, the cables must be stripped to the length indicated in the supplied instruction sheet, with the accepted tolerance of -0mm / +2mm.