브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a way to increase the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle
Issue
Is there a way to increase the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle

Product Line
M580

Environment
Unity, Control Expert.

Resolution
Yes.  %SW90 allows the user to control the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle