브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video Altivar Process: How to connect to webserver?

Article available in these languages: 네덜란드어

Altivar Process ATV600 or ATV900 have a Webserver embedded !
How to connect your computer to the Altivar to see the Webserver page on your browser ?
(Ethernet, WIFI, Bluetooth, IPV4,6 Modbus, PROFINET ….)

Description also to connect to Wifi with the WIFER option (TCSEGWB13FA0).



Related video: "Altivar Process: What are the Webserver's main features?"