브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is it possible to use master-slave in torque on ATV320?
Torque sharing cannot be used with ATV320 drives.
To be able to manage torque sharing via analog sgnal, the slave must work in torque control mode.
Unfrotunately ATV320 cannot work in torque control because there is no SVCI (sensorless vector control in torque).
Alternative is
- ATV71 (master slave via analog signal)
- ATV930 (MS via analog or better via multidrive link)
- ATV340...E (MS via MDL)