브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does M580 NOP system comply to IEC255-5
Question:
Does M580 NOP system comply to IEC 255-5?

Answer:
IEC255-5 is for EMC standard to withstand impulse input test at its AC input
A M580 PLC rack supplied by a PS module BMXCPS4002 will comply to this requirement.