브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does M580 NOP system comply to IEC62351-5
Question:
Does M580 NOP system comply to IEC 62351-5?

Answer:
IEC62351-5 is for secure authentication at power devices other than controllers. In terms of M580 NOP(IEC61850), it doesn't have encryption so not comply to this standard.
On the other hand, IEC62351 is for system and it can be addressed by power system…