브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the resistance for the VZ3G1104 temperature probe?
Issue:
Wants to test the temperature sensor to make sure it is still working properly.

Product line:
Altivar 61/71, ATV61 ATV71

Environment:
n/a

Cause:
Overheating

Resolution:
The resistance of the temperature probe should be 5k ohms at 25C.