브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the mounting options for Legacy 784 series relay sockets?
Issue:
Mounting options for Legacy 784 series relay sockets.

Product Line:
Legacy General Purpose Relays

Environment:
784 Series Accessories

Resolution:
Socket part number is 70-784D14-1. It is used for 784XDX relays. Socket is panel mounted. It can be mounted on a DIN rail using an adapter with part# 16-784C. It can also be Flange mounted using part number 16784C1 adapter.