브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to reset communication on a Serial modbus device when using the Modbus_IOScanner on a Serial_Line in a Modicon M238, M241, M251, M262?

Issue:
How to reset communication on a Serial modbus device when using the Modbus_IOScanner on a Serial_Line in a Modicon M238, M241, M251, M262 PLC?

Product Line:
Modicon M238, M241, M251, M262

Environment:
SoMachine V4.3, EcoStruxure Machine

Resolution:
One can use the ModbusSerialSlave Function block available under the SE_ModbusIOScanner library.
A rising edge to the xReset (BOOL) Input Pin will reset initiate a communication reset.

Depicted below is a representation of the Function Block in EcoStruxure Machine Expert v2.0.2.1:
SE_ModbusIOScanner Library

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
MODBUSIOScanner_reset.jpg [177.19 KB]