브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the polarity of A and B Terminals when using BACnet on ATV212 drive?
Issue:
Polarity of A and B Terminals when using ATV212 BACnet.

Product Line:
ATV212, Altivar 212

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
Terminal B is positive(+) and terminal A is negative(-).