브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause a Backlash error [bS9F] fault on an ATV340 series drive?
Issue:
Customer is experiencing a bS9F Backlash error on an ATV340 series drive.

Product Line:
ATV340

Environment:
Backlash Compensation function is being used.

Cause:
The torque threshold used for backlash function can not be reached after [BL Monit Delay] bqt.

Resolution:
 Verify the settings
 Verify the coupling