브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I use the BMXDAI1614 as a traditional input module if I disable the "Wiring Check" option?
Yes. The BMXDAI1614 will operate as a traditional input when the "Wiring Check" option is turned off.

With this module, you have the ability to monitor each channel separately to determine if a sensor is connected. It does this by monitoring the leakage current of the sensor when it is off. If it detects that no sensor is connected, it will set bit 9 of the CH_FLT.

100766_IMG