브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can the basic keypad VW3A1113 on Altivar340 variable speed drive be used for switching from HMI control to remote?
Basic keypad VW3A1113 does not have loc/rem button, so it is not possible to switch from local to remote using a single button.
Advanced keypad VW3A1111 has loc/remote button, so it is one of the solution.
With basic keypad you can only do change from local to remote and opposite by entering 5.3 command and reference menu and change frequency reference (FR1) parameter.