브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Why does the DI1 assignment show 'Not assigned' for both DI1 low or DI1 high in IO Map?

Issue:
DI1 assignment in IO Map saying not assigned for both DI1 low or DI1 high.

Product Line:
ATV600, ATV900

Environment:
All

Cause:
Customer checked DI1 assignment in I/O Map but didn't see DI1 current assignment 'Forward'.

Resolution:
Check menu 5.5 (Command and Reference), and Control Mode to see if it is set to "I/O profile", DI1 assignment only show "Forward" if the control mode is set to "Not Separate" or "Separate".